结果:找到"C8051F02X USB 下载程序 51单片机",相关内容1000条
- 【自制】OLED超薄下载器
- 自己做了个USB下载器,添加了脱机下载的功能本来是想基于USB模拟DFU功能做固件更新的,USB功能暂未实现,所以先移植了个SWD用来下载暂时只有固定的下载功能,后期将添加下载算法解析、hex解析等等功能。视频演示见B站UP:mymymind
- 所属专栏: 开源设计 标签: SWD 脱机下载器 OLED USB STM32 DAP 发帖人:mymymind 发帖时间:2021-12-24 17:48:00
- 暑期训练营进阶班参加心得
- 这次暑期训练营不仅让我利用上了暑假在家的闲暇时间,还让我学到了许多的知识技能,这还是我第一次焊接这么多东西,单片机也是跟着视频教程焊接的,引脚焊的虽然有点丑,但最后都能正常工作了,最重要的是学会了飞线大发。。。不得不说宋工的代码太厉害了,在阅读代码中也学习了很多东西,还有部分代码还没有看懂,部分代码在以后单片机的开发中还可以用上,同时在这次活动中也学习了庆科EMW3080的开发方法,学会了物联网设备的开发方法,以后可以更轻松的使用其他模组来实现功能。最后感谢立创eda,感谢嘉立创!工程链接:https://oshwhub.com/wy030002/zhi-neng-cha-zuo
- 所属专栏: 活动专属 标签: 51单片机 WiFi 物联网 发帖人:凌非卿Tel 发帖时间:2020-08-26 14:29:00
- STC15单片机学习日记
- 开个贴,记录一下自己的学习历程。B站同步视频更新。STC15单片机学习日记(1)电容https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y197np/STC15单片机学习日记(2)电容https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8/STC15单片机学习日记(3)画电源pcbhttps://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP/STC15单片机学习日记(4)焊接核心板https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5/STC15单片机学习日记(5)焊接电源板htt...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机学习 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-20 16:47:00
- 关于C8051F02X系列单片机的提问
- 最近有一个奇思妙想,关于C8051F02X系列单片机能不能不用JTAG在线下载程序,转而使用USB接口下载。
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: C8051F02X USB 下载程序 51单片机 发帖人:DDayUP 发帖时间:2020-08-20 10:50:00
- 带你轻松掌握51内核单片机
- STC15单片机实战项目,基于51内核,教学视频专辑免费下载,轻松掌握51内核单片机。STC15单片机实战项目-视频分享下载链接.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: 51 STC15 单片机 教程 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 13:04:00
- 51单片机教程零基础开始入门学习经验方法分享
- 很多单片机初学者问我的第一句话都是:怎样才能学好单片机?今天,我就结合我自己是如何开始学习单片机的,如何开始上手,又如何开始熟练等话题与大家分享。我们现在用的比较多的是8051单片机,它的资料比较全,用的人也较多,市场也很大,51单片机内部结构简单,非常适合初学者学习,建议初学者将51单片机作为入门级芯片。单片机属于硬件,开始的时候大家可以找一本书学习单片机,但是我可以肯定地告诉大家,光看书不是长久之计,只有把硬件摆在你面前,亲自操作它,才会有深"刻的体会,也才能掌握它。单片机这门课是非常重视动手实践的,不能总是看书,但是也不能完全不看书,我们需要从书中大概了解一下单片机的各个功能寄存器,单...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机教程 发帖人:atarat 发帖时间:2019-11-20 11:49:00
- 面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
- WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机开发板 学习单片机 51单片机 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-28 09:25:00
- 基于51单片机的微型电压表
- 很多新手包括我也是,学会用proteus后,很新奇但不知道仿真什么。今天我仿真了一个微型单片机,有兴趣的是新手可以仿真一下这个是我在proteus中的仿真,新手可以照猫画虎的试一下。制作一个电压表#include<reg51.h>#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintucharcodeled[10]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};uintvolt;sbitCLK=P3^3;sbitSTART=P3^0;sbitEOC=P3^1;sbitOE=P3^2;v...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 51单片机 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-16 15:54:00
- CH554模拟鼠标程序
- 要求:1、单片机与电脑USB端口连接工作2、单片机开机D1~D6脚处低电平,当检测到高电位时:2.1D1检测到高电平鼠标光标向左上角移动;2.2D2检测到高电平鼠标光标向右上角移动;2.3D3检测到高电平鼠标光标向右下角移动;2.4D4检测到高电平鼠标光标向左下角移动;2.5D1D2同时检测到高电平鼠标光标向上移动;2.6D2D3同时检测到高电平鼠标光标向右移动;2.7D3D4同时检测到高电平鼠标光标向下移动;2.8D4D1同时检测到高电平鼠标光标向左移动;2.9D5检测到高电平,向电脑发送一个鼠标左键信号2.10D6检测到高电平,向电脑发送一个鼠标右键信号2.10D7接鼠标滚轮编码器2.1...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机程序编写 发帖人:jie119 发帖时间:2018-11-12 15:11:00
- 【CH554免费评测后续改进】CH554评估板改进内容汇总
- 各位立创论坛的网友大家好,针对之前的免费赠送CH554评估板的评测活动:http://club.szlcsc.com/article/details_4145_1.html,首先感谢大家的关注和认真测评,并给我们反馈了真实有效的测试结果和改进建议,同时也感谢立创论坛提供的活动平台和支持!!!针对大家测试后提出来的改进建议,我们重新设计了CH554评估板,评估板的实物图如下:(新版本CH554EVT)相对于之前版本的板子,主要改进如下几点:1、触摸按键,改成普遍使用的弹簧引出方式,灵敏度可调,效果更直观2、触摸按键软硬件匹配,无需更改程序可直接测试效果3、增加SOP16和MSOP10封装,可在...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH554 单片机 USB 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-02-26 17:04:00
返回